This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:断点

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673688/awr1642boost-breakpoint

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

导致此误差的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen、

    您是否正在使用最新的 SDK? 您进行了哪些代码更改? 您是在运行标准毫米波演示、还是正在进行特定的实验? 我们需要更多信息来回答您的问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该 SDK 为 MMWAVE_SDK_01_00_00_05。 我修改了 MMW 演示,DSP 端首先将数据传输到 L3、DSP 通过邮箱将地址发送到 ARM、 ARM 通过串行端口将数据传递到上部计算机。如果我没有在 DSP 端设置断点,它成功。一旦我在 DSP 端设置断点、 上述错误将出现在 ARM 端。导致此错误的原因是什么以及如何解决?我非常焦虑。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题严重影响了我的项目的调试。 您的工程师能否提供更详细的技术支持?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen、

    请升级到最新的 MMWAVE-SDK (1.2版)、因为此时不支持 SDK 1.0。


    谢谢、
    Akash