This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR 1443 EVM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675211/iwr1443-iwr-1443-evm

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我一直在尝试使用"uniflash 4.2.1692"和"mmwaveSDK v1.01..00.02-Linux"重新刷新 EVM

我按照用户指南中的说明进行了操作、由于某种原因、我的电路板未进行回流焊。

我附上了一张图片、展示了我在这个过程中遇到的情况、从那里、我没有收到来自传感器板的任何响应。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siddarth、

    是否可以确认您已将跳线添加到 SOP2? 是否可以确认您在"设置和实用程序"窗格中设置了正确的 COM 端口?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    是的、我的 SOP2上有一个跳线、COM 端口也被正确提及。 我对它是肯定的、因为当端口更改为1或移除跳线时、它会直接拉出加载映像时的错误。 相反、当我走上正轨时、会出现任何不回应的问题。

    谢谢、
    Siddharth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siddarth、

    是否在电源正常之前同时安装 SOP2和 SOP0? 是否在设置中断信号后在控制台中接收到错误消息?
    [2018年3月27日、上午10:09:54 ][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
    [2018年3月27日、上午10:09:54 ][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。

    您能否发布电路板图片? 我们需要更多信息来回答您的问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    在中断信号被置位后、我没有收到任何类型的错误消息。 我得到的是"打开 COM 端口/dev/ttyACM0..."

    发布这个、我没有得到任何响应。 我在我设置的初始查询中附上了这方面的图片。 我是根据您的要求附上电路板图片的。 请找到它。

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Siddharth、

    在您的图片中、我可以在 SOP2上看到一个跳线、但在 SOP0上看不到。 我想要刷写您的器件、您需要放置两个跳线。

    此致、

    安瑞科