This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:如何将 PGA460芯片应用于超声波距离测量项目

Guru**** 2618655 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, MSP430F5529, ENERGIA, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676236/pga460-how-to-apply-your-pga460-chip-to-an-ultrasonic-distance-measuring-project

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529ENERGIA

大家好、

我对如何将 PGA460芯片应用于超声波距离测量项目有一些疑问?  
我使用我设计的硬件、即官方电路 (www.ti.com/.../getliterature.tsp、并将 MSP430F5529用作主器件。 有几个问题、如果您能提供一些建议、我将向您表示最衷心的感谢!

1.如何启动 PGA460?
PGA460如何通过 UART 与 MSP430F5529通信以读取数据(例如 PGA460测量的距离)?
3.我们能从'PGA460 Energia 库和代码示例'找到答案吗? 如果不是、需要进行哪些更改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZZKim、

    我从您链接的原理图中看到、您正在使用全桥设置。 通常、这仅在需要双静态配置(两个换能器)来检测小于10cm 的距离时使用。 您的应用是否需要此功能? 根据您的距离要求、变压器驱动或半桥驱动设置可能更适合您的应用。

    PGA460 Energia 库是一个很好的开始位置、但它是为了在 MSP430F5529 Launchpad 上使用而编写的。 我建议您购买此电路板进行测试。 代码示例非常通用、可在有或没有 Launchpad 的情况下使用。 我还建议购买 PGA460-Q1 EVM。 此评估模块是开始测试 PGA460的最佳场所。 它包含 GUI、 用户指南和一系列 教程视频 、可帮助您进行设置和可能的故障排除。 此外、它还具有直接驱动和变压器驱动输出选项。 PGA460-Q1 EVM 旨在与 MSP430FF5529 Launchpad 配合使用、需要该器件才能正常运行、并且可以在 PGA460-Q1 EVM 页面上以捆绑包的形式购买。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    实际上、我没有考虑全桥驱动的范围、我将更改为变压器驱动。 此驱动器是否符合我的距离要求(5cm-10m)?

    我想我的问题是、如果我不购买 MSP430F5529 Launchpad 和 PGA460-Q1 EVM、我只需使用 PGA460主管部门提供的设计电路、将 F5529作为 主器件、 它是否仍在使用代码示例?能否使用 IAR 或 CCS 软件将 PGA460 Energia 库下载到 F5529?

    祝您一切顺利、

    ZZKIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZZKim、

    我同意、变压器驱动的设置将更适合您的10m 最大距离。 但是、由于最小距离为5cm、我建议使用双静态变压器驱动配置。 此类配置的示例原理图可在 PGA460产品页面的"技术文档"选项卡下找到。  

    代码示例是通用的、可与您的 MSP430器件一起使用。 Energia 库专为 Launchpad 和 BOOSTXL-EVM 编写、只有当引脚连接与 Launchpad 和 BOOSTXL-EVM 之间的引脚连接完全匹配时、才能与 MSP340器件配合使用。 您需要修改 Energia 库以使用引脚连接、或在 Launchpad 和 BOOSTXL-EVM 连接后对电路建模。 这里 这里提供了两个电路板的原理图。 请注意 、USART 是唯一可用于 MSP430与 PGA460直接通信的接口。 BOOSTXL-EVM 具有其他通信接口所需的电平转换器。  

    此致、