This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:盲区的超声波波束操作

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676544/boostxl-pga460-ultrasonic-beam-manipulation-for-blind-zones

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

尊敬的 TI:

对于我的超声波应用、我需要滤除所有距离地面5cm 的读数。 这是为了使 AGV 驱动不会停止、以用于小物体、为此使用了另一种机制。 如何创建看不到对象的盲区。 过去、我们使用了 Pepperl Fuchs 传感器、该传感器能够处理波束特性。 是否可以使用 PGA460或我是否需要特殊的传感器来实现此目的?

我已经对 EVM 进行了一些测试、无法区分具有相同振幅的物体。 此外、我的传感器高度是固定的、因此我不能简单地将其放置在更高的位置。

此致、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    Pepperl+Fuchs 等公司具有提供光束修改的优势、因为它们可以优化其专有传感器的驱动器/接收器电路。 由于 TI 是一家仅提供驱动器/接收器电路的半导体公司、因此我们不详细了解外部提供的传感器的波束模式如何随频率或其他驱动器参数变化。

    通用适用于所有换能器的修改是一种称为喇叭或波导的机械修改。 通过有效地增大传感器的直径、射束聚焦于正向方向。 有关此修改的详细信息、请参阅常见问题解答#4.4.9、网址为 :www.ti.com/.../slaa733.pdf

    我知道驱动器频率会影响波束模式、但大多数换能器制造商仅提供单/中心频率的波束模式详细信息。 您需要使用外部自由场麦克风来表征传感器在整个频率范围内的行为、以确定波束曲线的旁瓣 dB 强度如何变化。 我还建议您联系换能器制造商、了解他们是否已提供此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    无法使用 PGA460以电子方式处理射束特性。 但是、有多种方法可以实际操作射束特性、这些方法应该适用于您的解决方案。 我们在使用具有窄垂直视野(FoV)和宽水平 FoV 的传感器的类似应用中取得了成功。 这还有助于减轻任何接地反弹效应。 您的最大距离是多少? 这将影响垂直 FOV 的窄度。 可在此处找到包含 FoV 信息的换能器列表。

    如果选择具有窄垂直 FOV 的传感器无法检测到距离地面5cm 的物体、您还可以尝试使用喇叭来定向光束。  

    此致、