工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 TDC720x-ZAX-EVM 来确定这是否是正确的 ToF 微芯片、我正在处理评估模块的一些问题。 我通过函数发生器在 GUI 上获得了出色的读数、然后开始使用 TI 在 demo_apps 文件夹中提供的 code composer 代码进行实验、 没有成功地使任何东西工作、唯一发生的事情是 LED102和 LED101会亮起并保持亮起状态。 我决定将 TDC720x-ZAX-EVM 重新插入函数波发生器并再次测试 TDC1、即使我的设置没有改变、TDC1也不再读取任何测量值。 我使用 TDC2尝试了相同的设置、并且能够顺利读取测量值。 我更改了代码以使用 TDC2而不是 TDC1、然后尝试通过 GUI 进行测量、并注意到 TDC2不再进行任何测量。 是否有人曾遇到过此问题并找到了解决方法?
这是我使用的 TI 代码。
//
//演示应用01用于 MSP430/TDC720x 接口代码库 v1.0
//字节读取/字节写入 TDC720x 寄存器
//
MSP430F5529
// --------
// /|\| XIN|-
// || |
// -|RST XOUT|-
// | |
// | P3.0/UCB0SIMO|->SDI
// | P3.1/UCB0SOMI|<- SDO
// | P3.2/UCB0CLK|->CLK
// | P2.6|->CSB
// | P2.4|
// | |
// | P1.2|
//
Vishy Natarajan
// Texas Instruments Inc.
// 2013年3月
//使用 IAR 嵌入式工作平台构建版本:5.5x
//*********
//版权所有2011-2012 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
重要说明:您对本软件的使用仅限于
下载软件的用户、其雇主(必须是您的雇主)和
德州仪器(TI)公司("许可")之间根据软件许可协议条款授予的特定权利。
除非您同意遵守许可条款、否则不得使用本软件。 许可证限制
了您的使用、并且您承认、除非
将本软件嵌入
到产品中集成的德州仪器微控制器上、否则不得对其进行修改、复制或分发。 除上述目的
外、您不得出于任何目的使用、复制、复制、复制、准备本软件和/或其文档的衍生作品、修改、分发、执行、展示或销售本软件和/或其文档。
您进一步确认并同意软件和文档
按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,
包括但不限于对适销性、所有权、
非侵权性和特定用途适用性的任何担保。 在任何情况下、德州
仪器或其许可人都不应根据合同、
疏忽、严格责任、贡献、违反保修、 或其他法律
公平理论任何直接或间接损害或费用、包括但不
限于任何偶然、特殊、间接、惩罚性或后果
性损害、利润损失或数据丢失、采购替代产品、
技术、服务的费用、 或第三方的任何索赔(包括但不
限于其任何抗辩)或其他类似费用。
如果您对使用本软件的权利有任何疑问、
请通过 www.ti.com 联系德州仪器公司。
秘书长的报告 /#include
#include "TI_TDC720x.h"
#include "TI_MSP430.h"
#include "TI_MSP430_hardware_board.h"
#include "TI_MSP430_SPI.h"
void Init_Clock (void);
void InitMCU (void);
//测试 Td720x 寄存器读/写
/tdct_t8、uintx_uint_clt/uintx]
= tuint_cluint_clu_cluintx_cluint_cluintx_clt/uint_clt_cluint_clt/t/uintsize_transl/ t/t/uint_uint8;t/uintuint_int_uint_uint_uint_int_intx_uint_int_int_
void main (void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //停止 WDT
TI_TDC720x_GLED_PxOUT |= TI_TDC720x_GLED_PIN; //在
TI_TDC720x_GLED_PxDIR 上设置 LED |= TI_TDC720x_GLED_PIN; //设置引脚方向为输出
__delay_cycles (250000);
TI_TDC720x_GLED_PxOUT ^= TI_TDC720x_GLED_PIN;
TI_TDC720x_RLED_PxOUT &=~TI_TDC720x_RLED_PIN; //将 RLED 设置为关闭
TI_TDC720x_RLED_PxDIR |= TI_TDC720x_RLED_PIN; //设置引脚方向
TI_TDC720x_OSCENABLE_PxOUT |= TI_TDC720x_OSCENABLE_PIN; //将引脚设置为高电平:启用 afe osc
TI_TDC720x_OSCENABLE_PxDIR |= TI_TDC720x_OSCENABLE_PIN; //设置引脚方向为输出
TI_TDC720x_enable1_PxOUT |= TI_TDC720x_enable1_PIN; //启用器件
TI_TDC720x_enable1_PxDIR |= TI_TDC720x_enable1_PIN; //设置引脚方向输出
#if 0
TI_TDC720x_FLAG_PxOUT |= TI_TDC720x_FLAG_PIN; //标志输入上拉使能
TI_TDC720x_FLAG_PxREN |= TI_TDC720x_FLAG_PIN; //标志输入电阻器使能
TI_TDC720x_FLAG_PxDIR &=~TI_TDC720x_FLAG_PIN; //设置引脚方向输入
#endif
//配置端口引脚以处理来自 TDC720x
TI_TDC720x_INTB_PxDIR 的中断条输出(INTB)&&~TI_TDC720x_INTB1_PIN; //为 INTB TI_TDC720x_INTB_PxOUT 设置端口引脚
|= TI_TDC720x_INTB1_PIN; // INTB 输入上拉使能
TI_TDC720x_INTB_PxREN |= TI_TDC720x_INTB1_PIN; // INTB 输入电阻器使能
TI_TDC720x_INTB_PxIES |= TI_TDC720x_INTB1_PIN; //中断边沿选择
TI_TDC720x_INTB_PxIFG &&~TI_TDC720x_INTB1_PIN; //清除中断标志
// TI_TDC720x_INTB_PxIE |= TI_TDC720x_INTB1_PIN; //启用端口中断
如果在 InitMCU 之后 LED 持续闪烁、//振荡器失败
InitMCU ();
TI_TDC720x_SPIByteWriteReg (TI_TDC720x_config1_REG、0x01、TDC720x_TDC2);
TI_TDC720x_SPISetup(); //初始化 MSP430 SPI 块
//测试 TDC720x 寄存器读取/写入和转换
READ_Val [0]= TI_TDC720x_SPIByteReadReg (0x00、TDC720x_TDC2);
READ_VAL [1]= TI_TDC720x_SPIByteReadReg (0x01、TDC720x_TDC2
);READ_TDC720x_TDC03]= TI_TEVAL TDC720x_TDC2);
TI_TDC720x_SPIByteWriteReg (0x01、0x40、TDC720x_TDC2);
Read_val [0]= TI_TDC720x_SPIByteReadReg (0x00、 TDC720x_TDC2);
Read_val [1]= TI_TDC720x_SPIByteReadReg (0x01、TDC720x_TDC2);
Read_val [2]= TI_TDC720x_SPIByteReadReg (0x03、TDC720x_TDC2);
#if 0
//读取 CONFIG1寄存
器 BYTE_DATA = TI_TDC720x_SPIByteReadReg (TI_TDC720x_CONFIG1_REG、TDC720x_TDC2);
//设置模式2 &开始测量位
BYTE_DATA |= 0x03;
TI_TDC720x_SPIByteReg (TI_TDC720x_TDC2、TDC720x_TDC2);CONFIG1字节
//等待 INTB 引脚变为低电平
TOUT = 0;
while (TI_TDC720x_INTB_PxIN & TI_TDC720x_INTB2_PIN)
{
TOUT++;
if (TOUT >= TIMEOUT_VALUE)
break;
}
TI_TDC720x_SPIALReadReg (ALL_DATA、TDC720x_TDC2);
clk_count = TI_TDC720x_SPILongReadReg (0x11、TDC720x_TDC2);
#endif
//如果
(read_val[1]= 0x40)
{、则测试字节写入/读取值是否匹配
while (1) //无错误:LED 持续闪烁
{
_DELAY_CYCLES (250000);
_DELAY_CYCLES (250000);
TI_TDC720x_GLED_PxOUT ^= TI_TDC720x_GLED_PIN;
}
}否则
{
TI_TDC720x_GLED_PxOUT &=~TI_TDC720x_GLED_PIN; //错误:将 LED 设置为关闭
}
__bis_SR_register (LPM0_bits + GIE); //输入 LPM0,启用中断
__NO_OPERATION (); //调试
器}
//*********
//
/**
*@简略函数名称:init_Clock。
*@简要说明:初始化 MSP430时钟模块。
*@参数:无
*@返回值 :无
*//*********
void Init_Clock (void)
{
// UCSCTL3 = SELREF_2; //设置 DCO FLL 基准= REFO
// UCSCTL4 |= SELA _2; //设置 ACLK = REFO
//启用 XT2 XIN/XOUT 引脚
P5SEL |= 0x0C; //在 P5.3和 P5.2
UCSCTL6上选择 XIN、XOUT &=~XT2OFF; //启用 XT2
UCSCTL6 |= XT2DRIVE_3;
P5SEL |= BIT4+BIT5; //选择 XT1
UCSCTL6 &=~(XT1OFF); //
UCSCTL6上的 XT1 |= XCAP_3; //内部负载电容
UCSCTL3 = 0; // FLL 参考时钟= XT1
//循环、直到 XT1、XT2和 DCO 稳定-在本例中循环、直到 XT1和 DCO 稳定
UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
//清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG; //清除故障标志
TI_TDC720x_RLED_PxOUT ^= TI_TDC720x_RLED_PIN; //切换 LED
_DELAY_CYCLES (250000);
} while (SFRIFG1&OFIFG); //测试振荡器故障标志
UCSCTL6 &=~(XT1DRIVE_3); // XTAL 现在是稳定的、减少 UCSCTL4的驱动强度
|= SE拉美_0; // ACLK = LFTX1 (默认)
__bis_SR_register (SCG0); //禁用 FLL 控制环路
UCSCTL0 = 0x0000; //设置可能的最低 DCOx、MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_7; //选择 DCO 范围50MHz 运行
UCSCTL2 = FLLD_0 + 747; //将 DCO 乘法器(762/498)设置为25MHz/16MHz
//(N + 1)* FLLRef = Fdco
//(762 + 1)* 32768 = 25MHz
//设置 FLL Div = fDCOCLK/2
__BIC_SR_register (SCG0); //启用 FLL 控制环路
// DCO 范围位已
更改时最坏情况下的稳定时间//为 n x 32 x 32 x f_MCLK /f_FLL_reference。
有关优化、请参阅5xx // UG 中的 UCS 一章。
// 32 x 32 x 25MHz / 32、768Hz ~ 780k MCLK 周期、以便 DCO 稳定
__delay_cycles (782000);
//循环、直到 XT1、XT2和 DCO 稳定-在本例中、只有 DCO 必须稳定
执行
{
UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
//清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG; //清除故障标志
TI_TDC720x_RLED_PxOUT ^= TI_TDC720x_RLED_PIN; //切换 LED
_DELAY_CYCLES (250000);
} while (SFRIFG1&OFIFG); //测试振荡器故障标志
UCSCTL4 = SELA_XT1CLK + SELESS__DCOCLKDIV + SELM_DCOCLKDIV; // SMCLK=MCLK=
//循环直到 XT1、XT2和 DCO 稳定-在这种情况下,只有 DCO 必须稳定
DO
{
UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
//清除 XT2、XT1、DCO 故障标志
SFRIFG1 &=~OFIFG; //清除故障标志
TI_TDC720x_RLED_PxOUT ^= TI_TDC720x_RLED_PIN; //切换 LED
_DELAY_CYCLES (250000);
} while (SFRIFG1&OFIFG); //测试振荡器故障标志
TI_TDC720x_RLED_PxOUT &=~TI_TDC720x_RLED_PIN; //关闭红色
}
//*********
/**
*@本地功能简介。
*/
/**
*@简略函数名称:InitMCU。
*@简要说明:初始化 MSP430外设和模块。
*@参数:无
*@返回值 :无
*//*********
void InitMCU (void)
{
_disable_interrupt (); //禁用全局中断
SetVCore (3);
init_Clock(); //Init 时钟
__ENABLE_INTERRUPT (); //启用全局中断
}
//*********
唯一改变的是选择和使用 TDC2、而不是 TDC1。