This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:如果我们可以使用信号发生器向 Rx1引脚提供1MHz 频率、那么测量1us 周期? 如何设置寄存器?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676486/tdc1000-c2000evm-if-we-can-use-signal-generator-to-deliver-1mhz-to-rx1-pin-then-to-measure-to-measure-1us-period-how-to-set-up-register

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

你(们)好,先生  

我们将一些 EVB 应用问题作为附加文件提供。

您可以提供建议吗?

                       令人很烦

e2e.ti.com/.../TDC.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    从随附的文档中、错误消息指出了修复写入寄存器问题所需采取的正确操作。 需要更新 EVM 上 MSP430的固件。 这可以通过"Debug"选项卡上的 GUI 来完成。 更新 GUI 的完整说明包含在用户指南 中:www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    我对这个应用很好奇。 最终目标是最终使用超声波换能器来测量液位或浓度吗? 如果是、TDC1000非常适合。 但是、如果应用只是测量数字输入信号的周期、我不建议使用 TDC1000。 这可以单独使用 C2000来完成。

    此致、