This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61:焊接条件

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87, LMT86, LM61
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675287/lm61-soldering-condition

器件型号:LM61
主题中讨论的其他器件:LMT87LMT86

我们的客户正在考虑使用 LM61 (SOT-23)或 LMT86 (SC-70)或 LMT87 (SC-70)。
请告诉我他们的问题。

LM61 (SOT-23)、LMT86 (SC-70)和 LMT87 (SC-70)是否具有推荐的焊接电堆?

此致、
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣义弘

    我需要检查这个问题并返回给您。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    感谢您与我们联系。 我们没有特定的回流焊曲线、因为回流焊曲线基于您的电路板密度、厚度、尺寸以及焊膏。 因此、我们通常建议客户使用焊接供应商提供的无铅标准回流焊曲线。 器件本身的影响不大。 随附了 WSON 的应用手册。

    www.ti.com/.../snoa401r.pdf

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron - San、
    感谢您的快速回复。

    我很抱歉。 我更改了问题。
    LM61 (SOT-23)、LMT86 (SC-70)和 LMT87 (SC-70)是否用于安装?

    我认为焊接条件意味着流量。
    它们使用流量进行安装。 (它们不能使用回流焊进行安装)
    第一个问题是不受心率的影响。

    此致、
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshihiro San、

    回流是一个电子术语、表示 PCB 的焊锡膏位于触点焊盘上且组件位于 PCB 顶部时的焊接过程。 这将经过回流焊机、以便将元件完好无损地安装在封装上。 要回答您的问题、您需要使用回流焊接来安装组件以及手工焊接。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron - San、

    感谢您的大力支持。
    使用流量(波焊)进行安装是否有问题?

    此致、
    Y. Hirata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshihiro San、

    很抱歉、我的回答延迟了很长的时间。 上周五我们在 TI 度假 、庆祝春节(周五)。 由于引脚的 SC70和 SOT23封装都暴露在电路板上。 当客户希望使用波焊机安装器件时、我不会看到任何问题。 在此过程中、需要额外采取一个步骤、在您通过波焊机之前、先使用环氧树脂将器件固定到位。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron