This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR 干扰

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675958/awr1642-awr-interference

器件型号:AWR1642

您能否 提供有关 AWR1642如何避免使用 TI 解决方案或其他雷达解决方案的其他雷达车辆乙醚干扰的简短且清晰的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    毫米波传感器使用专有技术来处理干扰。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!
    在单个车辆内、不同的毫米波传感器可以使用稍微不同的线性调频脉冲配置进行同步、以避免干扰。
    可以识别和减轻外部传感器的干扰。 在我们的毫米波传感器中、我们提供了一种方法来识别具有干扰的线性调频脉冲或帧、方法是在接收器链中使用复杂的下变频。 一旦确定了这一点、用户就可以使用更高级别的缓解算法、例如将样本归零、消除干扰等

    此致、
    Vivek