This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:当计算机突然停止连接时、CAN 总线将崩溃。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674506/rtos-awr1642-can-bus-will-crash-when-computer-suddenly-stop-connect

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我使用 CAN 总线 来传输毫米波数据。

首先、在计算机上打开 CAN-bus 并将 CLI 命令发送到 AWR1642。

AWR1642可以 成功 发送数据。

计算机 突然 关闭 CAN 总线后、计算机将重新启动 CAN 总线。

它无法从 AWR1642接收任何数据。 计算机仍可以 向 AWR1642发送 CLI 命令。  它将收到 Done 或 Error -1。

 在这种情况下、是否有任何方法可以避免 CAN 总线崩溃?

此致、

Jui Yang


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jui Yang,

    您是否在 CCS 控制台中的器件端看到任何错误? 您在设备端使用的是什么应用程序?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    CCSdebug 的 CCS 控制台中没有任何错误或消息。
    我们还可以将 CFG 加载到 AWR1642、没问题。
    我们使用 PCAN-USB (PEAK)。

    在我们重现错误后、我们注意到 CAN-FD 不会每次崩溃。
    如果我们将频率从10Hz 降低到5Hz。
    碰撞的概率已降低。

    此致、

    Jui Yang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jui Yang,

    您谈论的频率是多少(10Hz 至5Hz)?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    将 frameCfg-framePeriodicity 从100更改为200。

    此致、

    Jui Yang