This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:我可以在 SDK1.1下运行演示、但我可以#39;t 运行 SRR (TIDEP--0092)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676397/ccs-awr1642boost-i-can-run-demo-under-sdk1-1-but-i-can-t-run-srr-tidep--0092

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0092

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们将关注

我可以在 SDK1.1下运行演示、但无法运行 SRR (TIDEP-0092)、问题是:

我似乎无法将配置数据加载到雷达中、如何解决此问题?

提前感谢!

此致!

Daopu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与 SDK 1.2兼容的 SRR 将于周一在 TI Resource Explorer 上提供

    谢谢你

    Cesar