This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否有关于毫米波 SDK v1.2发行说明"Bug MMWSDK-1058"?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675602/awr1642-are-there-further-details-on-mmwave-sdk-v1-2-release-notes-bug-mmwsdk-1058

器件型号:AWR1642

您好;

查看最新毫米波 SDK 版本 v1.2的发行说明、我们提到了"Bug MMWSDK-1058"。

C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\docs\mmwave_sdk_release_notes.pdf

该错误描述为:

"mmwDemo:在配置文件之间切换时收到间歇性毫米波控制错误"

是否有关于此错误的任何进一步信息以及必须更新哪些代码才能解决此问题? 由于我们产品的当前状态、更新 SDK 版本并不是一项简单的任务、但这个特定的错误是我们关注的问题。

点击"MMWSDK-1058"链接、我们将看到 :https://jira.itg.ti.com/browse/MMWSDK-1058

但是、链路断开。

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    要解决此问题、必须在接收到异步事件- RL_RF_AE_FRAME_END_SB 后触发 sensorStart。 这已在 SDK 1.2中修复

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、

    谢谢你。

    我看到 SDK v1.1和 v1.2之间的相关差异。

    此致、
    Erik