This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:清洁传感器窗口

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675269/hdc1080evm-cleaning-the-sensor-window

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1080

大家好、

请告诉我从 HDC 1080 EVM 的传感器窗口中清除灰尘的推荐方法。

我的客户正在尝试使用涂有低酒精的棉签。

没有问题吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    聚合物是湿度传感器的感应元件、应受到防尘、防碎屑以及液体和蒸汽形式的化学物质的保护。  不建议使用上述清洁技术、因为它可能会化学改变聚合物结构、从而影响器件精度。  目前、HDC1080湿度传感器的聚合物没有清洁程序、这在湿度产品中很常见。  在使用湿度传感器进行设计时、必须遵循特殊的处理和程序指南、以确保器件寿命和器件正常运行。  请参阅以下文档:

    湿度传感器:存储和处理指南: http://www.ti.com/lit/pdf/snia025

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt - San、

    感谢您提供信息。
    我想采取措施防止灰尘和污垢粘在传感器窗口上。
    是否有湿度和空气通过滤清器的建议?
    如果您有、请告知制造商和型号。

    是否也可以将这些产品用于大规模生产的产品?
    我们需要一款能够承受装配过程的产品。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我可以通过一些设计技巧来回答上述问题。 我在下面提供了此文档。

    优化湿度传感器的放置和布线: www.ti.com/.../snaa297

    请遵循本文档以及正确的处理和存储指南、其中显示了批量生产设备时的正确组装过程和工艺。

    此致、
    Matt