Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 TIDEP-0091
工具/软件:TI-RTOS
我的问题可以分为 多个服务器部分:
问题1:是否可以使用带有硬件触发选项的 frameCfg? 在文档和代码中、它似乎只提供 几十微秒、范围不大至0~10ms。
Q2:能否使用 GPIO 进行触发输入监控? 如何监控此 GPIO、使用每50us 的轮询任务? 还是计时器中断设置为50us? 效率如何?
Q3:在已设置其他设置的情况下启动传感器需要多长时间、例如 profileCfg、线性调频脉冲配置。 您能否提供有关校准打开和关闭的统计信息? rlsensorStart 和传感器实际启动之间的时间。
问题4:我是否可以使用 task_sleep()来实现轮询任务的50us 轮询? 因为我发现 Task_sleep 看起来以毫秒计数。