This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:使用 LMT70搜索有线传感器探针

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT01, TMP107, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675237/lmt70-searching-for-cabled-sensor-probe-making-use-of-lmt70

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: LMT01TMP107TMP116

您好!

我正在搜索使用 LMT70的传感器探针、该器件采用类似于以下方法的电缆和连接方法: https://www.omega.com/googlebase/product.html?pn=SA1-RTD-120&gclid=Cj0KCQjwtOLVBRCZARIsADPLtJ1BH5FEWLBiLXkZ6_cQOm0xvVHaGIFRwGWVibDSzo8mTyQ2_ERPfsYaAituEALw_wcB。  具有不锈钢叠层选件以减少电气噪声并保护导线免受磨损的电缆是理想之选。  如果可能、我希望电缆的引线长度为~6ft、但这并不重要。

我已经完成了很多互联网搜索、但还无法找到使用 LMT70的有线探头。  我希望有人能告诉我、第三方供应商已经以"坚持"的方式实施了这项计划、这将最有利于我的监控项目的要求。

 

提前感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    请详细介绍您的应用要求(工作温度、精度、模拟/数字接口)、以便我能够帮助您找到合适的传感器。 LMT70采用芯片级封装、可能难以安装在探头上。 您是否了解过 LMT01或 TMP107?

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    工作温度范围为~20-60°C 我计划使用 Labjack T7连接传感器(模拟、但也支持 I2C、SPI 等)。 我想实现~+/- 0.1C 的精度、但我可能可以使用可能高达+/- 0.3C 的电压。 我提供了连接到 Omega RTD 的"粘接式"探头的链接、作为探头设计的示例、因为这是我们在测试环境中使用的最有利的配置、在测试环境中、探头将粘附在铜管上(1-3/8英寸和3/4英寸直径)。 标准不锈钢管探头类型的布局不适合这种情况。 "启动"设计还消除了对钳位的需求、该钳位必须在我们的测试环境中不导电、还充当影响测量的散热器。 这种类型的探头设计还允许将探头轻松重新定位到管道上的其他位置。

    是的、我已经了解了 LMT01和 TMP107传感器。 除了较低的精度规格外、同样的问题仍然存在。 我需要一个有线探针、而不仅仅是一个芯片。 LMT01肯定会提供一个封装、使我可以更轻松地滚动自己的 DIY 探头、但我更愿意购买一个组装好的探头、并用它完成。 这就是为什么我希望 TI 的某个人知道一家制造商在预先组装的探针组件中使用 LMT70、这与 Omega 提供的 RTD 类似。

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您为您的设计选择 TI 产品。 LMT70和 TMP116是您的应用的最佳选择。 我们已将这些器件置于探头外形中。 请参阅下面的应用手册。

    www.ti.com/.../snia021a.pdf

    我们的实验室仍在建设中。 我将尝试查看我是否可以进入实验并为您获取导线信息。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    非常感谢您的回复和应用手册链接。  图27中所示的探头对于我们的应用非常有希望。  铜管连接在一个环路中、通过 CT 向该环路注入电流。  电流将介于0-800A 之间、但电压可以忽略不计。  如果传感器 PCB 的背面与铜管接触、管中的电流是否会对器件产生任何影响?

    我假设我可以将电缆焊接到柔性 PCB 的左侧以连接到 Labjack。  在不影响测量的情况下、可以使用40 AWG 镍线的长度?  我可以想象、6英尺是可能需要的上限。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    您的目标系统精度为0.3C、因此您需要考虑许多可能影响模拟信号链的因素、包括 ADC。 确保没有大信号接地与小信号接地混合。 电流噪声可能超出 LMT70的范围。 较大的管道电流可能会导致 EMI、因此您需要密切注意布局(环路、联轴器 tc)。 使用模拟温度传感器进行设计时、长电缆会带来挑战。 需要适当的屏蔽。 由于电阻增加、电缆越长、失调电压误差就越大。 也许需要校准。 您需要计算电缆电阻以确定系统的限制。 使用 TAO 泄漏电流规格来确定电缆电阻的偏移。

    我的建议是、如果您使用 can...us电子数字温度传感器。 它可以保证系统精度。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    是的,这些关切正在得到考虑。 如果我被迫使用较长的电缆、我计划使用不锈钢编织层。 不过、我相信我可以缩短交货周期。 铜管未接地。 管道回路由非导电支架支撑、如上所述、使用 CT 向其注入电流。 这将生成我需要关注的 EMF、但我没有大信号接地。

    我愿意选择其他可满足上述应用细节的方案。 主要:高精度、易于应用于铜管、温度范围为15-60°C、并与用作 ADC 的 labjack 兼容。 如上所述、Labjack 可以支持 I2C、因此这是一个选项。 然而、我不相信数字输出选项会像 Labjack 的模拟输出一样容易集成。