This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:能否直接从 IWR1443BOOST 获取 IQ 信号?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676208/iwr1443boost-can-i-get-iq-signal-from-iwr1443boost-directly

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMIWR1443

代表客户:

我们是否有任何方法可以直接从 IWR1443BOOST 获取 IQ 信号?

现在、我的客户评估了具有3个 EVM 的 IWR1443:IWR1443BOOST + MMWAVE-DEVPACK + TSW1400EVM

此外、由于它们的应用、它们应该在情况下放置这3个 EMV。  但有一些原因、客户希望仅在情况下使用 IWR1443BOOST。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冈山、

    遗憾的是、目前还没有自动解决方案。 但是、您可以使用 CCS 手动捕获数据。 您必须运行中的捕获演示 此 document.e2e.ti.com/.../6708.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf 中介绍了捕获存储器数据的过程

    此致、

    Justin