Other Parts Discussed in Thread: TMP708-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP708-Q1 大家好、
我的汽车客户的应用需要一个低成本温度开关。
在宣传 TMP708-Q1时、我发现它是 AEC-Q100 1级器件、绝对工作温度范围为-40至125°C、但建议的工作温度为 jut 0至125°C。因此、它是否可在0°C 下使用、是否有损坏的风险?
如果它不能在0°C 温度下使用,那么它是如何通过 AEC-Q100 1级认证的版本器件的?
感谢您的澄清。