This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:高速设置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673516/iwr1642boost-high-speed-setup

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

我有 IWR1642Boost。 我已经了解到、为了实现高速数据采集、我应该购买 MMWAVE-devpack 和 TSW1400EVM。 是这样吗? 购买这些数据后、我需要使用什么软件来捕获和使用这些数据?  

谢谢、

John Hofmeister

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此信息有点过时。
    请勿购买 TSW1400。

    我们正在开发新的数据采集卡、该卡将在下周发布。 请在几周内再次访问我们的网站。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cesar。 这将被称为什么? 我要看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cesar。 它是否已发布? 它将被称为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有出现一些延迟。

    请在下个月访问我们的网站以获取公告。

    现在、我将关闭该线程

    谢谢你
    Cesar