This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642传感器提供的数据格式

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671630/awr1642-format-of-data-awr1642-sensors-provide

器件型号:AWR1642

AWR1642为我们提供的数据格式是什么? 它是点云数据(3D 格式),我可以直接使用它将其与摄像机数据融合在一起,还是另一种格式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请搜索此论坛。 有许多线程讨论了输出格式

    对于毫米波 SDK 演示、输出是2D 中的点云。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Genius
    2D 点云获得的所有点的 Z 为0、但我想得到真正坐标 Z 为0的点、我该怎么办?

    谢谢你
    ViJie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意,AWR1642BOOST EVM 天线不提供高度(z)信息。

    因此、您将无法使用此 EVM 获取 z 信息

    谢谢你
    Cesar