请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 你好
我尝试获取生命体征演示的 ADC 原始数据。 我使用捕获演示并将捕获配置更改为 如下所示(此配置来自生命体征)配置。
红色的一个是从捕获配置中扩散出来的
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
我有几个问题
通过更改配置来获取生命体征的 ADC 数据是否正确?
ADC 采样频率为2000ksps、这意味着1个采样需要0.5u 秒 总计需要50us、但斜坡结束时间为57u 秒 50-57u 秒会发生什么情况?
3.如何获得斜坡启动时间?
谢谢你。