Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我最近发现了一个可能与 UART 通信和 TDC1000-7200寄存器相关的问题。
重现问题的步骤:
1.使用 USB 连接到 GUI
2.将 TDC1000设置设置设置为通道交换时的流模式2。
3.在调试中启用 UART。
4.启动图形(启用流模式)或按"TDC7200 TOF_Oe_SHOT"。
现在、突然、TDC1000和7200的所有寄存器都应更改为随机值(通常为0x30、0x31或0x00)。 但是、似乎只有 GUI 的读数错误、实际寄存器仍然与以前相同。
我已经检查过它与硬件无关,通过注释掉 UART 函数 putsUART(),问题消失了。 因此、我认为当 UART 和 GUI USB 同时进行通信时、这是一些与时序相关的问题。
是否有某种解决方法?
提前感谢、
Thibult