This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:从 AWR1642采集原始数据、无需毫米波 DevPack

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675578/tsw1405evm-raw-data-capture-from-awr1642-without-mmwave-devpack

器件型号:TSW1405EVM

大家好、

我想知道是否可以使用不带毫米波 DevPack 板的 TSW1405EVM 从 AWR1642捕获原始数据。

Raashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raashid、

    您将需要使用 DevPack 将 EVM 与 AWR1642连接到 TSW1400。

    此致、
    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    感谢您的回答。 但是、我确实发现我仍然需要 TSW1400EVM 来评估毫米波 EVM。 情况是否仍然如此? 或者是否有 TSW1405EVM 现在支持毫米波 EVM 的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raashid、

    我们目前不支持 TSW1405。

    此致、
    Justin