This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:bpm 验证

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673396/awr1243-bpm-verification

器件型号:AWR1243

您好!

我尝试在 AWR1243上执行 BPM。 我已根据我的代码将 BPM 模式设置为0和180度移位。

我的问题是如何验证相移是否实际发生?

我看到了这个 e2e 响应

我想知道 PA 回送是否是检查 BPM 功能的有效测试?  如果是、我想详细了解这一点。

另一个问题是、如果我想验证接收器信号、我应该对接收到的信号执行什么操作来确认 BPM 是否按预期正常工作?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正努力为您提供有关此问题的答案

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我们需要更多的时间来回答这个问题-我将在本周星期三之前回来。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    如果您使用的是 RadarStudio + TSW1400、则"后处理"模块允许您检查时域数据、还允许您检查通过线性调频脉冲接收到的信号的相位。 您可以使用其中任何一项进行快速检查。

    如果您使用自己的捕获解决方案、那么就像进行完整性检查一样、您可以对线性调频脉冲进行编程、以便使用单个或多个 TX、所有 TX 具有相同的 BPM 相移、并每隔一个线性调频脉冲交替相移。 然后、您应该在每个交替线性调频脉冲的接收数据中看到180度相移。 如果此完整性测试正常工作、则意味着 BPM 编程至少在 API 级别工作、您可以尝试自己的 BPM 代码序列。

    PA 回送也是检查 BPM 功能的有效测试、但您也可以使用上述过程。 如果您还想了解有关使用 PA 环回的信息、请告诉我、我将对其进行解释。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    我理解前两个想法。 我会尝试它们。
    如果我不能信服,我可能会单独提出一个关于 PALOOPACK 的问题。

    感谢您的帮助、
    Santhana Raj