This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMP116:CCS/TMP116

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP116, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675873/ccs-tmp116-ccs-tmp116

器件型号:TMP116
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我需要您的帮助、

我将这个 cc1310f64源代码与射频通信相结合、这起作用了、我想将其关联起来、并使用 i2c 为 TMP116传感器添加源代码、
随附两个代码

e2e.ti.com/.../Probe.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdelkader、

    这是一个软件问题、应提交给低于1GHz E2E 论坛中的 CC1310专家。 e2e.ti.com/.../

    也就是说、TI 不会为您编写应用软件。 我建议您尝试自己合并项目、然后才发布有关您遇到的问题的问题。

    谢谢、