This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:是否可以关闭 AFE4403以停止触发 ADC_RDY 引脚并为其加电?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, AFE4403, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675122/afe4403-is-it-possible-to-power-down-afe4403-to-stop-triggering-adc_rdy-pin-and-power-it-up

器件型号:AFE4403
主题中讨论的其他部件:CC3220SF-LAUNCHXLCC3220SF

大家好、我使用的是具有 SPH7050的定制 AFE4403模块。 此模块连接 到 CC3220SF-LAUNCHXL。

PRF 设置为500Hz。 每2ms 切换一次 ADC_RDY、并将固件配置为读取所有6个寄存器(LED2VAL、 ALED2VAL、 LED1VAL、 ALED1VAL、LED1VAL、 LED2_ALED2VAL、  LED1_ALED1VAL)。

在收集256个样本后、我希望使 AFE4403停止切换 ADC_RDY 并降低功耗。

同时、我将使用 CC3220SF 计算 心率。

因此、我从 AFE_PDN 引脚开始;收集256个数据(AFE4403切换256次、读取所有6个寄存器256次)后。

CC3220SF MCU 将 AFE_PIN 切换为低电平并开始计算心率。

在 MCU 将 AFE_PIN 切换为高电平后、我预计 SPH7050的红色/绿色 LED 会出现。

但是、任一 LED 都没有亮起。 它对我来说是一种重置。

-简而言之、

通过切换 AFE_PIN、执行每个寄存器设置(CONTROL3 TX3_MODE、CONTROL2 TXBRGMOD、 PRPCOUNT、 LED2STC、 LED2ENDC、 ) 变为复位?

2.为了使 AFE4403在 MCU 获得256个样本并将其设置为低功耗模式后停止触发 ADC_RDY、应配置哪些寄存器?

我想配置为不需要重新初始化寄存器的最低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    拉动 AFD 和 PDN 引脚应该起作用。 但是、如果 AFE_PDN 与 RESETZ 引脚绑定、则它也会复位器件。
    我不确定您的模块中是否存在这种情况。
    您始终可以为此目的使用软件断电位。 有关更多详细信息、请查看数据表中的 PDNAFE 位。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prabin Yadav">拉 AD_PDN 引脚应该可以正常工作。 但是、如果 AFE_PDN 与 RESETZ 引脚绑定、则它也会复位器件。[/quot]

    谢谢、Prabin。 只需再次检查、

    如果

    - AFE_PDN 未与 RESETZ 引脚连接

    - MCU 已切换 AFE_PIN

    AFE4403的寄存器不应复位、对吧? 我的自定义模块的上述行为在某种程度上有所不同、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、如果 AFE_PDN 和 RESETEZ 已连接、并且您切换连接到这些引脚的 MCU GPIO 引脚、则 AFE4403的寄存器将复位。

    此致、
    Prabin