This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443级联

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675402/iwr1443-iwr1443-cascading

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好!

IWR1443何时可提供20GHz 级联同步信号?

此致、

Gennadii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii、

    这是一个很好的问题、我不确定答案、但我已要求毫米波专家提供一个问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii
    第一款具有20Hz 级联同步信号的器件是今年发布的 AWR1243。 将会有一个4芯片级联
    参考设计。 我想它计划在2018年第二季度末发布。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gennadii、

    目前没有计划在 IWR1443器件中实现20GHz 级联同步信号。   

    xWR1243系列支持20GHz 同步、AWR1243现已上市。

    谢谢、

    Artem Aginskiy

    营销经理