This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPT8241:Opt8241相位数据问题。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671675/compiler-opt8241-opt8241-phase-data-problem

器件型号:OPT8241

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

我设计了 opt8241传感器板、现在遇到了一些问题、opt8241输出相位信息不准确、在近距离数据的情况下没有问题、但当距离大于1.5米时、相位数据不是很小、

我认为光调制模块的信号质量可能不是很好。 这是可能的吗?还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您看到的是"混叠"。 由于 ToF 通过测量调制信号的相位延迟来测量距离、因此在某个点、相位将绕回(即再次变为"小")。 该最大距离被称为"不模糊距离"、由 c /(2*f)确定、其中"f"是调制频率、"c"是光速。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调制频率为24MHz。 它应该能够测量6.25米、但1.5米数据不正确。