This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:COMPIN 上的峰值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671794/tdc1000-gasevm-peaks-on-compin

器件型号:TDC1000-GASEVM

正如您在所附的示波器快照上看到的、我有时会在 COMPIN-Port 上获得峰值、从而操纵我的停止脉冲生成。 对于该脉冲、我的 ToF 测量中有一个误差。

没有峰值的屏幕截图

Peaks 的屏幕截图


你们中的人是否 有任何想法、这个问题的根源是什么? 在两次拍摄之间、未更改硬件码器软件配置。

我还添加了 TDC1000_7200_EVM 配置文件。

e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_Setup_5F00_300kHz_5F00_7cm_5F00_Optimal.txt

此致

LEOOLD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leopold、

    只是为了澄清、在某个时间点之前、任何测量上都没有峰值、之后测量始终包含峰值? 或者、这是否是间歇性发生的、有些测量值有峰值、而其他测量值没有峰值?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的快速响应。
    在某个时间点之前、测量值上没有峰值、之后、我会看到每次测量的峰值。

    有时、峰值从电路板启动和配置后的第一次测量开始。

    即使 我从 CH_SEL "CH1 (TX1)"切换为"CH2 (TX2)"、我也会看到相同的行为。
     
    此致、

    LEOOLD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    你有什么建议。 我有时仍然遇到这个问题...

    此致、
    LEOOLD