This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用控制电路或传感器无线触发电池

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675062/wireless-triggering-of-battery-using-controlling-circuit-or-sensor

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我正在进行一个项目、以无线方式触发(打开和关闭)电池、从而在用户选择时释放电池中的电流。 例如、我的身体内部有一个植入式设备、其想法是使用用户手中的遥控器以无线方式(在特定频率下)触发电池。  用户远程控制和植入装置之间的无线通信由植入式天线和用户天线提供、如附图所示。  

我有兴趣以脉动方式释放用户选择的电流。 我的想法中有一个建议的设置、如附图所示。 其中传感器由特定频率驱动、然后指示控制电路驱动电池以释放流向器件的电流。

 

我需要知道完成任务的可能方法。 TI 是否有针对此类特定任务的参考设计?

期待很快收到您的回复。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的产品系列中没有任何经过验证/测试的可植入无线设备。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回复。 我不是特别谈论植入式无线设备。 我只是询问控制电路或开关、以便根据用户选择释放电池中的电流。

    此致、

    Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是可行的。

    您可以在设备和电池之间放置一个开关(可控)、然后控制开关(开/关)。 在开关-打开位置电池连接到器件(为器件提供电流)和在开关-关闭位置(器件无电源)、电池从器件断开。

    由于覆盖范围非常低,是的,您可以使用我们的任何无线设备。 请查看以下链接。

    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    德州仪器(TI)是否有射频或天线开关(可控)? 您能给我推荐一个参考设计吗?

    感谢您的期待

    此致

    Ahsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计是否适合您的学校项目?

    请参阅 CC2650传感器标签设计(SWRC304)。 您将获得一个想法。

    对于开关/继电器、请参阅 DigiKey 网站并根据您的额定功率进行选择。

    谢谢、
    PM