This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2614485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674004/ccs-awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:代码编辑器工作室

我 使用 MMWAVE_SDK_01_02_00_05在 CCS 中构建演示0004-MMWAVE-SDK 项目、然后使用 uniflash 成功将编译的 xwr14xx_mmw_mss.bin 加载到 AWR1443BOOST,但使用 MMWAVE_Demo_Visualizer 1.2.0降级时出现了下图所示的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您在 Visualizer 中选择了正确版本的毫米波 SDK

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确保 Visualizer 中的毫米波 SDK 版本为1.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jane、

    SDK 1.2的 MSS 固件不正确、正确的固件位置为:C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw、二进制文件的大小应为114.82kB。


    谢谢、
    Akash