This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:目标编号、近距、应用传感器编号

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674942/awr1642boost-target-number-near-application-sensor-number

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、我是 HJ


我想知道有关 AWR 1642升压的官方规范。
您检测到多少个物体?
检测到物体的距离有多近?
应用中将使用多少个最小传感器?
(例如停车...)

谢谢你

物体检测数量、 最小传感器数量、近检测范围  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 AWR1642毫米波传感器。

    您的问题非常笼统。

    如果我们了解您打算将 AWR1642毫米波传感器用于何种类型的应用、会有所帮助?


    如果您有 AWR1642BOOST EVM、我建议您下载毫米波 SDK 并尝试提供的演示

    www.ti.com/.../MMWAVE-SDK

    谢谢你
    Cesar