This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900EVM:如何使用 CCS v7构建 PGA900项目?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674539/ccs-pga900evm-how-to-build-pga900-project-with-ccs-v7

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:PGA900USB2ANY

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 PGA900EMV 开发板和 Code Composer Studio v7。 我想使用 XDS200 USB JTAG 仿真器对 PGA900进行编程。 问题我无法从使用 CCS v5构建的现有代码示例(PGA900FirmwareGeneric-1p5)构建项目。 PGA900软件快速入门指南(SLDU015A)对我没有帮助。  

是否有关于如何使用 CCS v7编译工程的建议? 从何处获取 CCS v6?

此致、

Irmantas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irmantas、

    以前版本的 CCS 可从此处下载:

    主要问题通常与使用从原始版本中删除过远的 ARM 编译器版本有关。 在软件指南中、编译器版本为5.2.6。 要下载此版本、您必须转至"帮助"->"安装新软件"。

    在"使用:"字段中选择"所有可用站点"。 取消选择"Show only the latest versions of available software"(仅显示可用软件的最新版本)、并在搜索字段中键入"cgt"。 按照下面的屏幕截图安装5.2.6或最高5.2.9。 然后、您必须按照软件用户指南中的步骤将文件复制到正确的文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的回答。

    使用较旧版本(CCS v6) 可用于产品评估、但不适用于新设计。  

    我已通过 Fiftick 快速入门指南(SLDU015A)启动 CCS v7。  我使用的是 PGA900EVM、XDS200和 USB2ANY 板。  

    在此位置手动创建的文件夹: C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ ti-cgt-arm_5.2.6\lib\,并复制 了 rtsv6M0_T_le_eabi.lib 文件。 已成功编译工程、但无法连接到目标。 我有错误:

    Cortex_M0_0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x80001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和 /或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.188.0)

     

    为什么会遇到这些错误? 如何使用 CCS v7对 PGA900进行编程?

    此致、

    Irmantas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    只是想添加...

    安装了 CCS v6、fallowed SLDU015A 文档、直到出现错误、提示我需要 XDS200的许可证。 我需要哪种许可证?  SLDU015A 文档中未提及有关许可证的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irmantas、

    不要手动为 ARM 编译器创建文件夹。 如果您使用的是 CCSv7、请按照我在上面所述下载编译器、并将该库文件放置在创建的文件夹中。 这将位于 ccsv7目录中,而不是 ccsv6目录中。

    如果您使用的是 CCSv6、您可以在以下位置找到完整的许可证: processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCSv6

    对于连接到目标时出现的错误、下电上电应解决此问题。

    此致、