Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201、
您好!
我一直在尝试使用示波器检查 DTG_TRIG 引脚是否正在生成用于测量的触发信号。 基本上、我只需将 TDC7201 EVM 与 MSP430连接到我的笔记本电脑、并使用 GUI 将其设置为开始新的测量。 示波器上的 TRIG 信号未达到高电平。 如果我检查 TP3 TRIG1引脚、则无论开始或停止测量如何、它始终设置为高电平。 我无法理解为什么 DTG_TRIG 引脚不生成触发信号。
我已经能够通过 GUI 成功读取和写入 TDC 寄存器。 我目前不想测量任何时序、因此未连接启动和停止电缆。 我在 GUI 中使用的配置与其数据表中的 TDC7201EVM 示例中针对信号发生器所示的配置完全相同。
我的第二个问题是 DTG_TRIG 和 MSP_START 之间的区别是什么?
感谢您的帮助。
谢谢您、Chitvan。