This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:电路板设计和 COMP-IN 信号存在一些问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670843/tdc1000-tdc7200evm-some-problems-with-board-design-and-comp-in-signal

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、团队成员

我上周购买了 TDC1000-TDC7200EVM、它在零流量测试中表现出了出色的性能。

我还在几个月前设计了一个基于 TDC 的电路板、它使用 TDC-GP21作为停止表、使用 TDC1000作为 AFE。 但测试结果甚至比我们早期采用单独模拟电路的设计更差,正如我的同事在中所描述  的那样。

附件中显示了我使用 TDC1000进行的设计。 与 EVM 的主要区别在于秒表、而 TD-GP21的分辨率也高达50ps。  因此、我认为这不会导致该大误差。  我总结了一些可能的问题,如下所示:

TDC-GP21具有一个外部4MHz 门槛、而 TDC1000使用 MCU 的4MHz 时钟;

2. TDC1000由两个3%的线性稳压器(3V 和5V)供电;

可能是 PCB 布局问题?

问题1 我已经进行了各种测试、但仍然没有发现任何问题。 我想知道您是否可以通过设计发现任何重要问题或有任何推荐的解决方案。

e2e.ti.com/.../TDC-based-design.pdf

我还对信号有一些问题。 我发现、我自己设计的 COMP-IN 信号在测量周期中呈现出下降趋势、如图所示:

问题2 为什么 VCOM (或 COMP-IN)在测试结束前下降? BTW、为什么我在使用 EVM 时甚至看不到充电过程?

另一个问题是、当我将 电路板的 UART 引脚连接到 TTL 到 RS232转换器(尤其是电源引脚)时、COMP-IN 信号上的噪声将比以前大得多、如图所示:

问题3 我发现噪声来自 VCOM 引脚、但我无法理解原因。 请解释一下。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengwei、

    请允许我在几天内查看设计。 我将在本周结束前回来。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、感谢您的回复。

    今天在测试时出现另一个问题、仍然是零流量。

    图1是上周测试(日期:3.06)中的原始数据、图2是今天(日期:3.13)中的原始数据。 您可以看到、一定会有问题。

    图1上周的原始数据


    图2当今的原始数据


    如果传感器损坏、 我 还 使用自己的板进行了测试、图3显示了结果。(比图1更差、但比图2好)

    图3今天使用我自己的板的测试结果


    因此传感器仍然 正常工作、也就是说、问题 必须 出在  EVM 上。 但在这周、我没有对板做任何操作、因此它确实使我感到困惑。 BTW、我发现 VCOM 在测量周期中看起来不稳定、但我不确定这 是否是正常现象 、也找不到 原因。 您是否遇到过此问题?

    电源 EVM 中运行的程序版本为 v2.01-1MHz、我的传感器的单个 ToF 大约为70微秒、图4~6是 UI 软件中的配置设置。

    感谢您的耐心等待。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chengwei 的更新。 我需要更多的时间来查看、所以我将在3月21日之前回复您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengwei、

    我认为设计合适。 我很好奇、为什么您使用的是 GP21的外部时钟、而使用的是 TDC1000的 MSP 时钟。 我建议对这两种模式使用相同的时钟(不是因为它们需要同步、而是因为外部时钟在该频率下可能比 MSP430时钟输出具有更好的性能)。

    我必须进一步研究噪声问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、感谢您的回复、我现在正在重新设计我的电路。

    在我上次的答复中、我告诉您 EVM 的零测试结果会毫无理由地变得更糟。 我认为板上一定会出现问题、但上周末我发现 它在我的台式计算机上是错误的、因为我在使用笔记本进行测试时获得了很好的结果...尽管我没有找到确切的原因。

    由于噪声问题仍然存在、我不知道如何为 UART 设计串行通信接口。 因此、我真的想知道噪声来自哪里、如果您能给我发送一个参考设计、那将会很棒。

    谢谢