请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP422 主题中讨论的其他器件:TMP461、 DXP、 TMP464、 TMP468
您好!
我们通常使用 TMP461连接仅拉出 DXP 的器件。 在这种情况下、我们将 DXN 连接到 GND。 TMP422是否可以支持此模式? 我们无法通过阅读数据表来判断。
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.