This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:信号质量问题:为什么整个多普勒频段中都有峰值?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675064/iwr1642-signal-quality-issue-why-are-there-peaks-in-the-whole-doppler-bins

器件型号:IWR1642

我参加 IWR1642室外测试、发现一些信号质量问题、请参阅下图。

参数:PRT = 27us、空闲时间2us、ADC 首次时间4us、采样率6.25Msps、斜坡时间25us、TX 首次时间0us、斜率5.5MHz/us,AGC 增益36

我发现多普勒维度上的峰值、不同天线之间的峰值会有所不同。 这似乎是射频问题、但我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我同意、捕获的数据包含一些可疑的信息。 通常、如果您使用开箱即用演示、为了获得最佳距离分辨率、如果我们的目标是6-10米、则大约12盎司饮料的容量会充满水/苏打水、我们会发现单个 Tx1至 Rx1、Tx1至 Rx2、Tx1至 Rx3、 Tx1至 RX4、可根据 Tx 长度到 Rx 长度的叠加变化范围。

    如果 CAN 沿眼轴方向、在 Tx1与天线和 Rx1天线之间居中。
    对于 Rx2、Rx3和 RX4、我们将具有 Tx1至 Rx1的最长距离和更短的距离。

    您使用的是开箱即用演示、毫米波 SDK 还是 Radar Studio DFP 软件工具?

    通常、我会使用两个摄像机三脚架、一个比地面高1 - 2米、一个挂图、激光对齐或预先测量的线缆。 径向距离需要进行卷尺和正弦余弦计算。

    由于我们通常测量 Rx 热图图之间的小角距离毫无意义、因此我需要更多信息来尝试复制您的实验。

    此致、
    Joe Quintal