This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:关于 AWR1443演示

Guru**** 2614485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669359/awr1443boost-about-awr1443-demo

器件型号:AWR1443BOOST

你好

我正在尝试演示 Visualizer。 然后、我按照用户指南检查"Range Azimuth Heat Map"或"Range Pollow Heat Map"。可视化工具不工作、CCS 控制台窗口显示如下所示。 如何解决此问题? 谢谢你。

此致 Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    在尝试使用 CCS 运行演示之前、您是否曾尝试刷写演示二进制文件并在没有 CCS 的情况下运行演示?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    如果您能够让我们正常工作、请告知我们。 我们需要更多信息来帮助您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、Cesar

            我尝试刷写 演示二进制文件并在没有 CCS 的情况下运行演示。 但它仍然有相同的问题。 DS3 (GPIO_1)将亮起。 我尝试推动 SW1、但它不起作用。  

    下面是有关可视化工具的信息。 谢谢你。

    此致

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    请在新的毫米波 SDK 1.2 www.ti.com/.../MMWAVE-SDK 中尝试使用标准(部署模式)二进制文件

    这应该可以解决您的问题、尽管如果它不能发布您的电路板图片吗?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash  

             我尝试使用 SDK1.2、但仍然有相同的问题。 甚至可以通过 CCS 刷写二进制文件。 这是我的板图片。 谢谢你。  

    此致  

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash
    我有另一个问题。 SDK1.2是否不再支持捕获演示? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    现在、使用标准毫米波演示以不同的方式实现了捕获演示。 请参阅 SDK 1.2发行说明。


    谢谢、
    Akash