This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:有关对 AWR1642升压演示进行编程的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671251/ccs-awr1642-issues-about-programming-the-awr1642-boost-demo

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试对 AWR1642BOOST 演示的代码进行一些修改、但我找不到有关 DSP 存储器和 EDMA 使用的有用文档。  

您能给我一些关于如何查找有关 AWR1642的编程指南文档的建议吗?

谢谢!

William

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我们您正在尝试进行何种类型的修改、我们将能够更好地回答您的问题

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar

    我希望通过移动平均模型使 detMatrix 更加稳定、因此我需要初始化一部分存储器以存储以前的 detMatrix 数据。 但我不知道存储器的使用、大小和属性。

    此外、当我读取 AWR1642演示的代码时、我对 EDMA 函数、尤其是参数的含义感到困惑。 因此、我需要一些有关 EDMA 操作原理和 EDMA 功能用法的详细文档。

    谢谢!
    William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我建议查阅技术参考手册 :www.ti.com/.../swru520a.pdf

    具体来说、EDMA 部分从第166页开始。

    如果您有更具体的问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash