主题中讨论的其他器件:LDC1000EVM、 LDC1101EVM、 LDC1101、 LDC1614
我正在尝试将 LDCCOILEVM 线圈 B 或 C (同一线圈)与 LDC1000EVM 配合使用、以便在目标线性穿过线圈时感应其位置。 我们尝试了几个不同的电容器以实现不同的结果。 我们使用了一个33pF 电容器(根据其他文章、其尺寸小于建议值)来实现5MHz 左右的频率、并使用一个820pF 电容器来实现大约1MHz 的频率。 由于高频率、5MHz 频率传感器对我们的应用非常敏感、但通过查看线圈数据表、我们可以看到与1MHz 频率相比、它具有非常高的品质因数。
通过使用 Rp_min = 54且 Rp_max = 21的5MHz 传感器查看我们的结果数据、我们可以得到从~1000到~18000的最大数据范围。 在该数据的下端、噪声范围约为100个数据点、而在顶部、数据范围约为500个数据点。 此外、由于频率较高、触摸目标将导致信号在下端跳转1000个点、在上端跳转6000个点
通过使用 Rp_min = 62且 Rp_max = 29的1MHz 传感器查看我们的结果数据、我们可以得到从~850到~19850的最大数据范围。 在该数据的下端、噪声范围约为100个数据点、而在顶部、数据范围约为200个数据点。 由于频率较低、接触我们的目标似乎对数据点几乎没有太大影响。
我们想知道质量因素如何影响传感器设计、以及是否应该考虑它、因为我们似乎使用较低的质量因素获得更好的结果数据? 我们还想知道、对于线性应用、这种信噪比是否被认为是正常的、或者是否可以调整配置以获得更好的质量结果? 同样、正如其他线程中建议的那样、我们订购了 LDC1101EVM 来替代 LDC1000EVM。 这些器件之间的主要区别是什么、因为它们到底是什么?
请提供任何帮助。