请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900 大家好、
我有一位客户在发货产品中使用 AFE4900、他们正在尝试添加固件更新。 他们问我、他们如何能够判断传感器是否与人体接触。 我无法看到数据表、因此无法看到寄存器映射。 他们要求提供我们可以传递的任何示例代码、以便让他们知道如何执行。 如果没有、请说明他们如何使用现有状态寄存器将其关闭。
如果信息敏感、请随时与我离线。
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.