This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:堆叠厚度问题?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674249/iwr1443boost-stack-up-thickness-question

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

堆叠显示了 ITEQ IT 180A 预浸料 1080 4.195密耳、标称 IT 180A 预浸料1080厚度为5密耳或4密耳、列表中没有4.195密耳。 您能否解释一下为什么在 IWR1443Boost 堆栈上安装4.195mil 预浸材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我正在与我们的 PCB 制造供应商研究您的问题。  平均而言、有两个参考文档和一个附加的尚未发布的文档:

    SWRR150 -硬件设计检查清单、其中列出了 ITEQ IT 180A Prepreg1080 -其基底厚度为4.195、加工厚度为2.83.e2e.ti.com/.../4214.HardwareDesignChecklist_5F00_V0p7fix_5F00_IWR1443_5F00_SWRR150.xlsx

    sprr253 - IWR1443 EVM 的设计数据库

    IWR1443BOOST_Rev-A-Stackup.pdf -本文档还将 ITeq IT 180A 1080作为底座厚度4.195、加工厚度2.83列出。

    我认为加工厚度是重要的值。  收到 PCB 供应商的确认后、我将更新 E2E。

    此致

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我认为基底厚度和工艺厚度都很重要、因为 PCB 制造商需要获得正确的材料厚度才能开始工艺、请验证他们是否使用5mil ITEQ 180A 预浸材料1080或4mil。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    其中一家 PCB 供应商使用4mil 基底厚度。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!