您好!
有人能告诉我、在 PCB 上布线模拟线的最佳方法是什么、这些线将电流从光电二极管传递到 DDC114等 A/D 电流积分器?
电流非常低、大约为0.5秒、大约为 PA 级、甚至更低。
我看到有人说最好将它们放置在内层、两个接地层之间、以便屏蔽它们、但这样可能会产生一些寄生电容...
另一方面、有人告诉我、沿着这种低电流线路引入过孔可能会引入过孔产生的失调电压。
对此主题有何评论?
谢谢、
Boaz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有人能告诉我、在 PCB 上布线模拟线的最佳方法是什么、这些线将电流从光电二极管传递到 DDC114等 A/D 电流积分器?
电流非常低、大约为0.5秒、大约为 PA 级、甚至更低。
我看到有人说最好将它们放置在内层、两个接地层之间、以便屏蔽它们、但这样可能会产生一些寄生电容...
另一方面、有人告诉我、沿着这种低电流线路引入过孔可能会引入过孔产生的失调电压。
对此主题有何评论?
谢谢、
Boaz
您好!
要添加到 Matt 的回复... 这里有不同的作用因素:
总体而言、这实际上取决于您的应用和其他因素的敏感性、例如调试的容易程度(如果您埋没了迹线...)、成本(板上的层数)等 但是、正如您所问的、我想最好的是夹层、这种夹层的两个平面间距较大(以最大限度地减小寄生电容)、并在该输入层上使用防护装置来阻止来自直流平面或该层上信号的任何泄漏。 我们的 EVM 也可能会为您提供一些想法、如果我记得对、我们通常不会在平面中嵌入所有布线。
此致、
教育
PS.:器件的输入阻抗非常小(不像 DS 所说的"高"、这是一个拼写错误)