This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:组件寿命终止

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671810/afe4404-component-end-of-life

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4405

早上好、

我想知道您是否可以为我提供 AFE4404、AFE4405 IC 的预期 EOL。  

我们计划将这些芯片集成到我们的设计中、并想知道是否有可能在 near 功能中出现生命周期结束问题。

谢谢、

Ramtin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramtin、

    让我与团队核实一下、然后返回给您。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramtin、

    没有计划淘汰这两种器件。