尊敬的 TI 支持:
我目前正在使用以下硬件链:AWR1243BOOST + DEVPACK + TSW1400、以及以下软件链:Radar Studio v1.9.2.1 + HSDCPRO。 目前、我能够按照用户指南中给出的标准程序捕获原始 ADC 数据、即使用 Radar Studio 设置雷达参数->设置 TSW1400 -> ARM TSW1400 ->触发帧。 最后、使用生成的.bin/.csv 文件、我们可以使用自己的 MATLAB 脚本对数据进行后处理。 但是、我们现在的目的是使整个捕获/后处理过程自动进行。
我已经阅读了有关适用于 Radar Studio 的 Lua 脚本的文档、据我了解、通过使用 LUA Schell、我们可以完全自动化 Radar Studio。 但是、我仍然无法理解如何通过其他程序(例如 MATLAB)链接或控制 Radar Studio。 这是可行的吗? 目前、已经有一种方法可以将 MATLAB 与 HSDCPRO 链接起来。 我想知道是否还有类似的程序将 MATLAB 与 Radar Studio 链接? 如果可能、是否有人可以给我一个提示或只是一个起点?
提前感谢您的回复。