This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel SDK 0.6.11示例(可能的文档)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674607/opt8241-cdk-evm-voxel-sdk-0-6-11-examples-possible-documentation

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我正在努力学习如何使用示例应用。  我导航到 c:\program files\Voxel SDK 0.6.11\bin 文件夹中的“bin”目录,并尝试使用预构建的应用程序。  我没有找到有关这些应用程序工作原理的文档。  下面是我尝试过的:

uvcstreamertest -v 0x451 -p 0x9105 -s 12019071200038 -f test.txt -n 10.

我认为上述内容正确吗?  我得到此错误:  

错误:UVC:无法获取 VideoInputDeviceCategory 类枚举符

错误:UVCStreamer 未初始化


对于 simplevoxelviewer、我尝试:

simplevoxelviewer -v 0x451 -p 0x9105

不知道上述内容是否正确? 我收到以下窗口弹出错误:

应用程序无法正确启动(0xc000007b)。 单击确定以关闭应用程序。

我是否缺少有关如何使用 SDK 中所有示例的文档?  说明它们的作用以及每个运行所需的命令行参数?  我无法在 git 存储库或 SDK 中的"doc"文件夹中找到任何内容。

另一个注意事项:我使用 SDK 附带的预构建可执行文件、并遇到上述问题。  但是、我已经能够使用 Visual Studio 2017、PCL 1.8.1、Qt 5.7.0和 Voxel SDK 0.6.11成功编译 SDK、并获得相同的问题。

非常感谢您提供的任何帮助!

Brandon

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我们已收到您有关 OPT8241-CDK-EVM 运行情况的询问、并将在下周之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    请运行 VoxelCLI -这是主应用程序。 如果您连接了摄像机、VoxelCLI 将自动连接到它。 下面是说明:
    github.com/.../Voxel-CLI

    请在运行 VoxelCLI 后键入"help"以查看帮助。

    OPT8241-CDK-EVM 基于 USB 大容量流处理器、这就是它不能用于 UVCStreamer 测试的原因。

    我认为您在以下位置使用了预构建的代码:
    github.com/.../windows

    此版本未经过完全测试。 请使用 SDK 的较旧版本(0.6-10):
    github.com/.../v0.6.10

    我们尚未使用 VS2017、PCL 1.8.1和 Qt5.7测试代码。

    我们将更新其他应用的文档。