This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670648/iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

我们有 IWR1443BOOST 器件列表的 pdf、以及原理图和丝印。  

请以 PDF 格式和任何其他可编辑格式发送电路板原理图 dwg 或 IWR1443BOOST 的其他文件作为我们设计的起点。   

此外、还提供了器件放置的详细信息。  我们有丝网 pdf、但它并未显示每个电阻器。  我们在接头上看不到 AR_232数据、因此怀疑未组装跳线电阻器。

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 在线内容包含原理图的 PDF、Cadence 板文件、可通过免费的 Cadence 查看器查看
    www.ti.com/.../IWR1443BOOST

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    IWR1443BOOST_RevA_Schematics.pdf -原理图 PDF
    IWR1443-BOOST-Rev-A_Assembly.pdf -部件定位器

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    IWR1443BOOST_design_database
    IWR1443BOOST_Rev-A-Stackup.pdf -显示了电路板的层材料

    布局
    IWR1443BOOST_RevA_Layout.pdf -层的 PDF
    IWR1443BOOST-Rev-A.brd - Cadence 板文件、使用免费 Cadence 查看器

    BP/LP 或 XDS110的 AR_232数据具有隔离电阻器。 默认情况下会删除 BP/LP。

    此致。
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R168 - RS232Rx BP/LP。 R167 RS232Tx BP/LP -表10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cypress 正在停止 IWR1443上的 U1 QSPI 闪存。  该闪存是否在高精度实验室中使用?

    您何时使用此闪存?

    您是否有推荐的替代芯片?  谢谢、Peter

    IC 闪存16MBIT 108MHZ 8WSON Cypress Semiconductor Corp. S25FL116K0XNFV010
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    在 MSS #15下的 IWR1443勘误文档中列出了几个 QSPI 闪存。 根据您的产品设计温度、
    温度范围可能不同。
    www.ti.com/.../swrz074a.pdf -勘误文档
    MSS#15 IWR14xx ES1.0器件仅适用于 Spanion 和 Macronix 器件
    受影响的版本:IWR1443 ES1.0和 IWR1443 ES2.0
    说明:IWR1443 ES1.0和 IWR1443 ES2.0器件仅适用于 Spanion 和
    Macronix 器件。 具体而言、经测试可与配合使用的闪存变体
    ROM 引导加载程序为:
    •Spanion S25FL256S、S25FL132K0XNFB010
    •Macronix MX25L32333F、MX25R1635FZNIH0 (宽电压器件型号)
    解决方法:在芯片 ROM 的下一个版本中、引导加载程序应支持宽
    多种闪存、前提是串行闪存支持 SFDP 命令
    并使用与 JEDEC 标准有关的功能和信息进行响应
    闪存的命令集。

    请记住检查是否存在与您的 PCB 布局相匹配的封装。

    当 IWR1443 ES3器件发布时、将有更多 QSPI 闪存选项。

    此致、
    Joe Quintal