This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:未安装 FTDI 驱动程序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674687/mmwave-devpack-ftdi-drivers-not-installing

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

您好!  

我正在尝试使 RadarStudio 数据捕获正常工作。  我将在这里关注这些幻灯片:

我遇到的问题是无法安装驱动程序。  所有四个端口都会出现这种情况。   

我已尝试重新启动计算机、并出现相同的错误。  对 DevPack 和 IWR1443BOOST 进行再喷淋也得到了同样的结果。  此外、还尝试使用旧的 DFP 版本"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\FTDI"以及 SDK 包中包含的 FTDI 文件夹"C:\ti\mmwave_sdk_01_01_00_02\tools\FTDI"、并且发生了相同的问题。  我没有在另一台机器上尝试过它。  下面是硬件设置:

我没有更改毫米波 DevPack 上的任何跳线。  4个 LED 亮起:DS7、DS6、DS5、DS3。  DS1也会巧妙地开启。 请提供建议。

此致、

William Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我已尝试卸载并重新安装驱动程序,并出现相同的问题。 我正在运行 Windows 10 64位以供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了1.02.00.05 SDK 并使用了该 FTDI 文件夹--驱动程序最终得到更新。  每个端口必须更新两次(另一个线程声明相同)。  

    问题可能是由于 Windows 10不允许安装未签名的驱动程序,除非禁用此功能。 先前列出的 SDK 和 DFP 版本中的驱动程序似乎没有数字签名、但最新的 SDK 1.02确实有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴看到您解决了这个问题

    谢谢你
    Cesar