This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:增加芯片中程序存储器的数量。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673678/iwr1642-increasing-the-amount-of-program-memory-in-the-chip

器件型号:IWR1642

您好,

我们使用 L2作为程序存储器部分。

我想在 L3的扩展名上添加一个额外的60KB 到 L2。

是不是可行的、我怎么能做到。

此致

Nitzan Tzifroni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TRM 的第8.2.1节指示 L2可以指向256KB 存储器、也可以高速缓存外部存储器。 内部更快的存储器的扩展不会超过数据表中的大小。 表6-1显示了(2) 128KB 的存储空间。

    如果您有一个单片软件块、我认为您不能将存储器扩展到256K 以上。 一

    在 TRM 中,还有其他有关 TMS320C674x DSP 超级模块参考指南(SPRUFK5)和 TMS320C674x DSP 高速缓存用户指南(SPRUG82)的参考。

    如果您采用叠加技术、其中使用128KB 内部 L2和128K 缓存、这可能是可行的。 我将要求软件工程师对此主题发表评论。 我认为它不受直接支持。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    A.我们需要 DSS 的是原始检测,这意味着只能检测到的物体。

    是否有一些代码片段可以从 TI 代码中省略,用于测试/诊断/记录等,从而释放一些内存。

    B.我们添加的代码在 PC 中消耗大约40K 字节、在 DSS 中消耗更多5倍、可能有某种编译指令可用于减小代码大小

    考虑到它不是典型的信号处理代码,我知道这是一个很长的镜头,但我只是问。

    此致

    Nitzan Tzifroni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitzan、

    L2不可扩展。 只能扩展 MSS TCMA 和 TCMB。  

    如果减小了代码的大小、则可以删除系统打印部件(如果已验证)。 最实用的方法是移除应用中不需要的器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitzan、

    以下是我们收到的另一项建议:

    您可以参阅毫米波 SDK 用户指南中关于优化存储器使用的第6.9章。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Michelle