This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468EVM:显示了布线的 EVM 布局

Guru**** 2616265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674303/tmp468evm-evm-layout-with-trace-shown

器件型号:TMP468EVM
主题中讨论的其他器件:TMP468

您好、专家、

我们是否有显示了布线的 EVM 布局? EVM 用户指南仅显示组件位置、但没有跟踪指南。  

我们是否应该使用单个 D 点闭合 TMP468 D-引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    应用手册 SBOA173专门介绍了二极管布线的布线主题。 它建议以差分方式将+和-对路由到连接到 TMP468的位置。
    www.ti.com/.../sboa173.pdf

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    我可以获取 EVM 布局吗? 这些文档不能解决我对如何路由 D-
    我们是否应该对关闭到 TMP468的 D-使用单点连接?

    谢谢。
    周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    是的、您应该对靠近 TMP468的 D-使用单点连接。

    谢谢、