This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:iwr1443

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674091/ccs-iwr1443boost-iwr1443

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在 CCS 8.0中编译 mmWave SDK Demo - 14xx。 遗憾的是、它显示了11个错误。 这些是错误。 但没有警告。  

#1965无法打开源文件"mmw_lvds_stream.h"

#20标识符"MmwDemo_AnaMonitorCfg"未定义

gmake:***[全部]错误2.

gmake[1]:***[CONFIG_EDMA_util.oer4f]错误1.

gmake[1]:***[CONFIG_HW_util.oer4f]错误1.

gmaking[1]:***[DATA_PATH.oer4f]错误1.

gmaking[1]:***[main.oer4f]错误1.

gmake.1]:***[MMW_CLI.oer4f]错误1.

gmaking[1]:***[post_processing.oer4f]错误1.

gmaking[1]:***[sensor_mgmt.oer4f]错误1.

gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Haitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasitha、

    能否确保您已在 PC 上安装毫米波 SDK? 链接: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此外、您还可以按照设置指南中的第1.1.节预要求检查 PC 上的软件要求。 设置指南链接:
    dev.ti.com/.../

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。
    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 CCS 窗口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已连接我的配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    感谢你的答复。 我还编译了"high_Accuration_14xx_MSS"。 它进行了编译。 并显示一条警告。

    此致、
    Haitha。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasitha、

    真是个好消息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    谢谢。

    此致、
    Haitha。