This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:最适合远距离和中距离汽车应用的毫米波传感器 EVM

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, AWR1243, TMS320F28069, TMS570LS0432, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673761/awr1443boost-best-suited-mmwave-sensor-evm-for-long-range-and-mid-range-automotive-application

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443AWR1243TMS320F28069TMS570LS0432

由于 AWR1642中的虚拟天线总数为8、AWR1443中的虚拟天线总数为12。 那么、哪款 EVM 最适合自主驾驶中距离和远距离应用、为什么?

如第页所示 6在 AWR1642用例下、在白皮书"www.ti.com/.../spyy006.pdf' 中提到 awr1642仅用作短距离雷达。 对于中远距离应用、awr1443是否比 awr1642更好?

  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对什么检测范围感兴趣?

    以下 TI 设计展示了如何在距离高达80-120m 的情况下使用 AWR1642

    www.ti.com/.../TIDEP-0092

    您是否对更远的距离感兴趣?

    如果答案是肯定的、则需要考虑 AWR1243。

    AWR1243必须与主机处理器配合使用、因为它不包含内部处理引擎。

    请在此论坛中搜索"AWR1243主机处理器"、您应该会找到类似的主题

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找远距离和中程应用(150-250米)。 具有集成 MCU 的 AWR1443是更好的选择、还是 AWR1243?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种类型的用例中、建议使用具有外部主机处理器的级联 AWR1243设置。 下面是有关级联 AWR1243设置的一些更多信息。

    www.youtube.com/watch

    www.ti.com/.../swra574a.pdf

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我可以使用 TMS570LS0432或 TMS320F28069作为 AWR1243的主机处理器吗?

    此致

    Rahul Kumar

    引用 Kyle Cousino:

    >来自 TI E2ETm社区的消息

    >

    > Kyle Cousino [http://e2e.ti.com/members/4381542] 回复了

    >至 AWR1443BOOST:最适合远距离和的毫米波传感器 EVM

    >中程汽车应用

    >[ http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/673761/2481328#2481328]。

    >

    >在此类用例中、建议使用级联

    > AWR1243 [ http://www.ti.com/product/AWR1243]设置、带外部设备

    >主机处理器。 下面是有关级联的一些更多信息

    > AWR1243 [ http://www.ti.com/product/AWR1243]设置。

    >

    > www.youtube.com/watch [ https://www.youtube.com/watch?v=C49lhsiIrso]

    >

    > www.ti.com/.../swra574a.pdf [ http://www.ti.com/lit/an/swra574a/swra574a.pdf]

    >

    >如果您有任何其他问题、请告知我们。

    >

    >此致、

    >

    > Kyle

    >

    >您已订阅论坛、因此收到此通知。

    > 要仅取消订阅此主题、请访问此处

    >[ http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/673761/mute]。

    >

    >标记

    >[http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/673761/2481328?AbuseContentId=58f8a0cf-dbcc-4915-85a9-3a4a2863d1cb&AbuseContentTypeId=f586769b-0822-468a-b7f3-a94d480ed9b0&AbuseFlag=true] 此帖子 如下所示

    >垃圾邮件/滥用。